欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪:精简部品,缩短工时,提升效率

  • 2023.11.04 13:49:32
  • 米思米
  • 1920

在自动化行业高速发展的今天,电换气的趋势已经愈发明显。作为自动化领域的佼佼者,米思米始终紧贴行业发展趋势,深入洞察客户需求,不断推出创新产品。近期,米思米再次发力,推出了全新的电驱产品——电动夹爪,以电动技术替代传统气动组件,旨在为客户降低时间成本,实现降本增效,助力客户在激烈的市场竞争中占据先机。


米思米电动夹爪.png


电动夹爪,这一创新产品,是米思米对自动化工业发展的深刻理解和精准把握的体现。它依靠电机驱动,由电机、减速器、传动系统和夹爪等部件组成,通过电动控制实现夹持和松开物品的动作。在现代工业生产中,电动夹爪以其高效、快速、准确的物料夹取和放置操作,广泛应用于自动化生产线和机器人等领域,为提升生产效率和质量提供了有力支持。


米思米电动夹爪的诞生,源于对传统气动夹爪存在问题的深刻洞察。在使用传统气动夹爪的过程中,客户常常面临诸多挑战:气路系统设计选型时间长、设备组装繁琐、机种切换时停机时间久、搬送过程中因气源不稳定导致掉件等等。这些问题不仅增加了客户的时间成本,也影响了生产效率和稳定性。


针对这些难题,米思米电动夹爪应运而生。首先,在机构组成部件上,电动夹爪相较于传统气动夹爪大大精简。传统气动夹爪需要搭配多种周边配件,如电磁阀、传感器等,并与PLC连接才能实现夹取动作。而电动夹爪仅需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作。这一改变不仅减少了部件数量,也降低了选型和组装的复杂度。


米思米电动夹爪减少了机构组成部件.png


其次,在设计时间上,电动夹爪也展现出了显著优势。传统气动夹爪的设计过程涉及气动设计、空压配管、电气设计和电气配线等多个步骤,而电动夹爪则只需进行电气设计和电气配线两个步骤。这意味着,使用电动夹爪可以省去气动部件选型、气动回路设计和气动配管作业的时间,从而大幅缩短设计和组装周期。


米思米电动夹爪缩短了设计时间.png


此外,在量产机种切换时,电动夹爪也展现出了极高的灵活性和便捷性。传统气动夹爪在切换机种时,需要调整夹具及传感器的位置等工作,耗时费力。而电动夹爪则可以通过预设参数,一键切换程序,轻松实现机种切换,大大节省了时间和成本。


更重要的是,电动夹爪在提高设备稳定性方面也表现出色。传统气动夹爪常因气源不稳定而导致夹持力不稳,进而出现掉件或未能成功夹取的情况。而电动夹爪由伺服电机控制夹持力及行程,输出稳定可靠,有效解决了这一问题。


米思米电动夹爪低能耗.png


目前,米思米电动夹爪已推出平行型、旋转型、吸取型等多种型号,以满足不同客户的需求。如果您对电动夹爪感兴趣或有相应需求,欢迎随时联系米思米申请样机试用。米思米将一如既往地秉持客户至上的原则,为客户提供更优质的产品和服务。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities